This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT04:关于 ESD (HBM/CDM)

Guru**** 2813265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/951052/sn74hct04-about-esd-hbm-cdm

器件型号:SN74HCT04

您好!

关于 ESD (HBM/CDM)

关于 SN74HCT04DR 上的 ESD (HBM/CDM)、我的客户提出了一个问题。

 

(问题)

根据认证摘要(随附文件),ESD 项目(HBM/CDM)显示为“请参阅数据表”。

但他们无法在数据表中找到 ESD 信息。

它在任何文档中描述在哪里?

请确认一下吗?

 

此致、

TAO_2199

e2e.ti.com/.../SN74HCT04DR_2D00_16602567.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TAO_2199、

    该器件是当前正在进行 ESD 额定值测试的器件列表的一部分、并计划在年底之前更新数据表。

    我希望结果显示2000 kV HBM 和1000 kV CDM、但在测试完成之前无法确定。