This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:3.3V⇒3.3V 输出误差

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/950678/sn74lvc1t45-3-3v-3-3v-output-error

器件型号:SN74LVC1T45

你(们)好。

我的客户正在评估 SN74LVC1T45。 它用作 CPU 和 FPGA 之间 SPI 数据传输的双向缓冲器。 原理图如下所示。  

他注意到、当它用作⇒B 时、B 的输出电压有时会小于3.3V。 波形如下所示。

您能否告诉我发生这种情况的原因以及如何解决此问题?

客户想知道这是不是因为 A 和 B 下拉电阻器不匹配。

此致、

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我恐怕这些数字是无效的。 请查看下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这通常发生在总线争用期间。 显然、FPGA 主动将线路驱动为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复。

    客户检查了自己的电路、没有发现 这个轨道上有总线争用。  

    并且他确保方向开关的时间裕度至少为2us、因此 总线争用可能不是问题。

    还有其他原因吗?

    此致、

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个通道是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我不知道它是什么。 客户告知我2ch 是 A、4ch 是 B

    您是否需要其他信息?

    此致、

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当黄色信号为高电平时出现问题。 如果没有更多信息,我就无法做更多的事情。