This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G125:负干扰

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/950530/sn74ahc1g125-negative-glitch

器件型号:SN74AHC1G125
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G123

您好!

复位脉冲将导致输入在脉冲输入结束时短暂变为低电平。

该器件具有何种保护电路。 通常、输入端的两个二极管会保护器件。

问题是需要多少能量来销毁这些直径。

复位脉冲的持续时间为3.3V 和100us。

谢谢你

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    您的图片未通过、如果您需要我查看、请重新发布。

    AHC 逻辑系列在输入上只有负钳位二极管。 如果输入电压变为负电压超过0.5V、则需要将电流限制在最大20mA、以避免损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复、请参见下图。

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    我只能看到您在发布后看到的内容。 如果您将图像复制/粘贴到显示的编辑框中、但单击"发布"按钮后将无法正确链接。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我已经使用了插入文件方法、希望您能得到它。

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    感谢您提供原理图。

    我假设 C9的开路端的信号是3.3V 方波。

    串联电容器将在每个下降沿产生较大的负电压尖峰、进而导致大量电流流经保护二极管。  我通过一个快速仿真来展示这一点。

    第一个电路没有保护二极管、仅显示电路"想要"达到的电压。 在本例中、它达到大约-3.3V、这正是我们对3.3V 输入信号的预期。

    第二个电路就是您所展示的、没有限流电阻器。 从 Id2中可以看出,电流超出了数据表的最大额定值20mA,裕度相当大-- 仿真实际上很难做到这一点,因为它在这里尝试驱动无限电流,很显然这是无法做到的。

    第三个电路在输入端有一个限流电阻(220欧姆),这将二极管电流降低到一个安全的水平(13mA),并产生与第二个电路几乎相同的波形--减去大电流。

    此电路中还有一个附加的隐藏问题-您已创建一个到标准 CMOS 器件的缓慢输入。 这将导致额外的功耗、器件寿命的缩短、并且可能会在输出端振荡。 这里有更多信息: [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    相反,我建议使用 SN74LVC1G123等上升沿检测单稳电路,这样可以避免与此电路相关的所有问题。