This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:5-3.3V 电平转换器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0104, LSF0204, LSF0108, SN74CBT3384A, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/950506/txb0304-5-3-3v-level-converter

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: TXB0104LSF0204LSF0108SN74CBT3384ATXS0104E

我需要在5-3.3V 应用中使用 TXB0304。
列出的最大工作电压为3.6V
更高的电压如何影响运行和可靠性?
最终产品用于办公室环境。 ~22c。

我已经尝试过 TXB0104、但在应用中、由于客户 CPU 卡上的终端、它只将 B 侧(+5)驱动至2V。

TXB0304将其驱动至4.3V.... 它们的应用程序正常工作。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我引用数据表的第6.1节:

    应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。

    您是在5V 至3.3V 之间转换、还是在两个方向上转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该端接是什么?

    双向线路是否有方向控制信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无电阻器端接。

    Winsystems 为 PC104总线5V 逻辑器件构建模拟板。 我的客户使用它和一个具有3V 总线的逻辑 PD PXA270 SOM。 客户使用74CBT3384为两个护柱构建载体、以进行3.3V <>5V 转换。 我最近重新设计了电路板、因为器件过时、并且使用了 LFS0204。 在我的所有 CPU 上都可以正常工作。 不适用于客户应用程序。 在 IOR 期间、我观察到来自模拟卡的数据总线、"high"位只上升至1V

    找到 XBT0304并将其安装在 LSF0204的位置、一切都很好。

      然后我看到它只能达到3.6V、所以我得到了一些 BXT0104。 数据仅上升至~2V

    0304的输出阻抗较低、并且为系统中其他位置的电流源供电。

    因此、我一直以5V 电压运行0304 48小时、但它尚未爆炸。 我只是想知道 电压必须如何下降到5伏。 我认为3.3时的 FIT 数字是0.5如果它跳到100、我认为可以...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 电平转换器具有极弱的输出、不能与上拉/下拉电阻器或长走线或电缆配合使用。

    SN74CBT3384A 已停产。 如果您不想使用它、请使用另一个基于无源开关的电平转换器、如 TXS0104E 或 LSF0108。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再说一次、这是一款现有产品、已经存在~15年了。 由于我们的重新设计失败了、即使客户主板出现问题、我也必须解决它。

    正如我看到的、我必须选择这些选项。

    将4个 LFS0204替换为 TXB0304或在 IO 卡上添加上拉电阻。

    我选择更换部件、因为知道部件不会像正常情况一样长。

    我只是想为 FIT 提出一些降额因子、以便我可以将其用作最终客户的解决方案。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Terry、

    当在推荐的数据表范围之外运行时、我们不能为 FIT 提供降额因子。 如果这是您将来唯一的解决方案、那么这是终端客户必须承担的风险。