This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:EN 引脚悬空

Guru**** 2514045 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/950180/txs0206a-en-pin-left-floating

器件型号:TXS0206A

大家好、团队、


您能否确认 、如果 TXS0206A 的 EN 引脚悬空、会产生什么影响?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

     TXS0206A 的 EN 引脚是标准 CMOS 输入、因此此处提供的信息适用于:

    [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    感谢您的回答。 我还想说的是、当 EN 引脚悬空时、器件运行会产生什么影响? 如果 EN 引脚 以 VCCA 为基准(他们认为该引脚在内部上拉)、 那么使该引脚保持开路/悬空会如何影响该器件的运行?

    此致、

    -Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有内部上拉。 EN 将具有随机电压、并且可能随机高于和低于开关阈值。