This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 确认 EOL 设备

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LS74A, SN54LS175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/949902/confirming-eol-device

主题中讨论的其他器件:SN54LS74ASN54LS175
大家好、
 
我收到了客户的以下商品报价请求、但无法在网站上找到。
 
1) 1)这些 EOL 产品吗?
2) 2)如果是,您能否分享 EOL 的信函?  
 
SN7404J
SN7474J
SN74175J
 
此致、

Keisuke Onuki
大家好、
 
我收到了客户的以下商品报价请求、但无法在网站上找到。
 
1) 1)这些 EOL 产品吗?
2) 2)如果是,您能否分享 EOL 的信函?  
 
SN7404J
SN7474J
SN74175J
 
此致、
Keisuke Onuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke、

    我认为他们对这些可订购产品使用的前缀不正确。 它们需要以"SN54"开头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢你的建议。 我将与我的客户确认。

    此致、

    Keisuke  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    很抱歉打扰你。  

    我无法在您的网站上找到它、 这些 EOL 产品吗?

    SN7474J⇒SN5474J

    SN74175J⇒SN54175J

    此致、

    Keisuke  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几十年前、大多数 TTL 器件被 LS-TTL 器件所取代(因为它们主要具有相同的特性、但功耗要低得多)。

    SN5474和 SN54175确实不再生产。 应该可以简单地将它们替换为 SN54LS74A‍J 和 SN54LS175‍J、但我不知道您的客户有哪些资格要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement San、您好!

     

    谢谢您的关注。 我将推广 SN54LS74A‍J 和 SN54LS175‍J

     

    此致、

    Keisuke