This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT273:SN74HCT273是否与 TC74HCT273兼容?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/950317/sn74hct273-is-sn74hct273-compatible-to-tc74hct273

器件型号:SN74HCT273

大家好、

就每个数据表上的真值表而言、SN74HCT273是否与 TC74HCT273兼容?

我在每个数据表中找到了以下推理、但它们是否意味着相同的东西?

 

CLR

CLK

D

SN74HCT273

h

L

X

问题0

TC74HCT273

h

↓μ A

X

问题

谢谢、此致、

Yuta Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 CLK 输入上的正向边沿发生时、输入(D)被复制到输出(Q)。

    当 CLK 在边沿之后为高电平、或者当 CLK 变为低电平、或者 CLK 在边沿之后为低电平时、输出保持不变。

    两个数据表描述了相同的输出行为、并且正确、但它们都不完整:SN74‍HCT273仅显示"CLK 为低电平"、TC74HCT273仅显示"CLK 变为低电平"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。