This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:上电复位(必要性和门控)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4541B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/950235/cd4541b-power-on-reset-necessity-and-gating

器件型号:CD4541B

第一个问题:如果在 AR 被拉高时芯片被打开、Q 输出的状态在加电时未定义、我是否正确?  我将认为在这种情况下、状态将保持未定义状态、直到给出手动复位脉冲?  或者、如果芯片在 AR 拉高时导通、CD4541B 的输出是否保证在其未激活状态下加电?

第二个(和刺脉)问题:是否可以使用复位监控器的输出在加电期间"开启" CD4541B 的自动复位功能? 我需要了解的内部自动复位是否存在某种最小触发电压? (我提出的原因是我要处理电池供电应用、在加电时额外30uA 的电流消耗几秒钟远比额外的30uA 静态电流消耗更容易接受)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用自动复位后、初始状态未定义。

    数据表表明、电源电压接近5V 时、自动复位会触发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于自动复位、具有"接近5V"触发阈值的因素是它是一个典型值、虽然该阈值的上限为8.5V、但没有指定下限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    CD4541B 数据表中没有提到8.5V 阈值--它确实说"为了实现可靠的自动上电复位,VDD 应该大于5V。"

    该器件也可以在3V 电压下运行、因此我确信这就是为什么有人提到、为了实现上电复位(POR)电路的可靠运行、至少需要5V 电源的原因。

    如果 POR 电路被禁用、则无法保证器件将具有已知状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我把数据表弄混了——8.5V 是来自 NB实验 数据表的4541版本;我怀疑这个数字可能是错误的,即使这个数字对于这个最小值来说是没有意义的。  我想我将会计划使用复位监控器在加电时"选通"AR 引脚。