This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:泄漏电流

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/950444/sn74lvc2t45-leak-current

器件型号:SN74LVC2T45

大家好、

我的客户正在尝试使用 SN74LVC2T45DUC。

他们注意到他们创建的电路板上存在较大的泄漏电流。

我知道、当 DIR = VCCA、VCCA = 3.3V、VCCB = 3.3V、A1 = 0V、A2 = 0V 时、 ΔIccA Δ T =最大50uA。

值(典型值)是多少 Ta=25℃时?

在11.2布局示例中、DIR 引脚通过电阻连接到 VCCA。

客户未通过电阻器进行连接、它是否与泄漏电流有关?

是否有建议的电阻值?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 电压为0V 时、ΔICCA μ A 不适用。在您的情况下、典型泄漏电流应为0 μ A。

    漏电流的测量结果如何? 它有多大? 它可能是灰尘、还是焊桥?