This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:关于低频应用的上拉电阻器值。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/950289/lsf0108-q1-regarding-pull-up-resistor-values-for-low-frequency-applications

器件型号:LSF0108-Q1

尊敬的 TI 支持:

数据表显示了高频信号转换的良好描述。 但是、缺少有关低频信号和上拉尺寸的信息。 因此、如果您能回答以下问题、我将不胜感激。

1、对于需要1.8V->3.3V 转换的应用、我们能否在信号频率小于100KHz 的应用中使用3.3K 至10K 上拉电阻器而不影响信号完整性?

2.如果使用较高的电阻、则会对 LSF0108-Q1的 Ron 产生任何影响吗? 如果是、TI 能否提供上拉值与 LSF0108-Q1的 RON 之间的关系曲线?

3.我们能否将从 Vrefb 到 EN 的上拉电阻从 200K 减少到10K 等等,因为存在射频抗扰性问题。 我们的产品具有很高的射频抗扰度、因此弱上拉会造成问题。 请提供建议。

4.最好能获得一些上拉电阻值与它支持的信号频率的数据。 我建议将此数据保存在数据表中。 将解决客户提出的大多数问题。

此致、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron 与上拉电阻无关。

    200 kΩ 电阻器可限制流入 Vref_B 和流出 Vref_A 的电流 较高的电流不会影响转换器的运行。 (如果您不需要允许您在从 B 降压转换到 A 时省略低压侧上拉电阻器的功能、则可以使用不带200 kΩ 电阻器的其他电路。)

    上拉电阻器和寄生电容构成一个低通 R-C 滤波器。 可实现的速度取决于该滤波器的截止频率。 因此、在不知道电容的情况下无法指定频率、这主要取决于布线长度和连接的其他器件的数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到节点和其他寄生电容为50pF、对于需要1.8V->3.3V 转换的应用、我们现在是否可以为信号频率小于100KHz 的应用使用3.3K 至10K 上拉电阻、而不会影响信号完整性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    截止频率为1 /(2 × π×10 kΩ×50pF) ≈300kHz。 一个100kHz 正弦波将未经改进而通过、但是方波需要一些泛音、并且会失去其尖锐边缘。 kΩ 100kHz 时、3.3 μ s 将优于 kΩ μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我们有所帮助。 感谢您的评论和支持。

    此致、

    Jagdish