This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:VCCA 和 VCCB 之间的阻抗

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC164245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/949991/sn74alvc164245-impedance-between-vcca-and-vccb

器件型号:SN74ALVC164245

您好,

 SN74ALVC164245的 VCCA 和 VCCB 之间的阻抗是多少? 我们的客户仅在电源供电时测试了1.5欧姆、但从电路板上移除后、阻抗可能达到数千欧姆。 如果他直接使用未焊接到电路板上的裸 IC 进行测试、则阻抗也仅为1.5欧姆。  请帮助确认此问题吗?  

此致

Kailyn

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    导致客户尝试测量阻抗的问题是什么? 此外、在器件位于电路板上时测量此值不是最佳方法、因此我对他们得到的数字不是很有信心。