This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:在电平从3.3V 转换到1.1V 的情况下、约为时钟的最大频率

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45, SN74AUC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/949914/sn74axc1t45-about-the-maximum-frequency-of-the-clock-in-case-level-translating-from-3-3v-to-1-1v

器件型号:SN74AXC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1G125

大家好、

我们将使用 SN74AXC1T45将时钟的电压电平从3.3V (VCCA)转换为1.1V (VCCB)。

时钟的最大频率为27MHz。

问:这一切都好吗? 如果对这种转换条件有任何疑问、请告诉我。

在数据表中、我们无法找到 从3.3V 转换为1.1V 时的最大频率(数据速率)。

因此、我们已经 根据传播延迟估算了最大频率。

[数据表 P10、VCCA=3.3V、VCCB =1.2±0.1V:tpd=7ns]

(时钟的最大频率)=1/(2tpd)=71.4MHz

谢谢

最恰当的考虑

Akita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种估算最大频率的安全方法。

    请注意、单向降压转换可通过具有可过压输入的缓冲器来完成、例如 SN74AUC1G125、该缓冲器比 AXC 便宜且速度更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢您的回复和更多信息!

    我将关闭该线程。

    谢谢

    最恰当的考虑

    Akita