This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC32-SP:TID 和 SEL

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/949874/sn54hc32-sp-tid-and-sel

器件型号:SN54HC32-SP

您好!  

此器件是否已经过 TID 和 SEL 测试?  

我们希望 LEO 应用的 STM 替代产品的 TID 为25k、SEL>37。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、恐怕我们在绝大多数标准逻辑(SN54)器件上没有任何辐射测试数据。 过去、这些器件由将用于其特定应用的客户进行了测试。

    JPL 过去曾有一个公共网站,上面有他们的成果,但我知道,几年前就已经停用了,他们没有计划将其恢复。