This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:开漏输出 SN74LV123A

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A, SN74LVC1G07, SN74LVC1G06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/949646/sn74lv123a-open-drain-output-sn74lv123a

器件型号:SN74LV123A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G07SN74LVC1G06

各位专家、您好!

我的客户要求在 TI 解决方案中使用漏极开路输出 SN74LV123A。 请问您是否为我们推荐了解决方案? 如果没有、我们是否有任何方法可以将 SN74LV123A 更改为开漏输出? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有单稳态多谐振荡器都具有推挽输出。

    您必须在输出端添加一个开漏逆变器或缓冲器(SN74LVC1G06、SN74LVC1G07)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复! 会通知客户、非常感谢!

    此致、

    Ann Lien