This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无部件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/949560/no-part

主题中讨论的其他器件:OPA567

尊敬的先生:
我们正在建立内部电路内测试仪、以测试 PCB 在通电条件下的性能。 我正在寻找驱动器 IC、该 IC 可编程为吸收和灌电流高达0至500mA、开关速度小于65ms、电压可编程为0至5VDC。 请推荐来自模拟器件的器件。

谢谢
Sanjay Prelkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎 是功率运算放大器的一项工作。 OPA567具有轨到轨 I/O、或者您有更高电压的电源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件应能够在输出电压为3.5V 时拉取和灌入电流(0至500mA)。此外、输出应以65ms 的频率进行脉冲。 请推荐此类型的器件。

    谢谢

    Sanjay Prelkar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用任何具有功率运算放大 器的电压输出 DAC、例如 OPA567、或者将基于晶体管的分立式电路连接到 DAC 以执行同样的操作。

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、

    AK