This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I'm 串行,用于替换93AZNSK (HCT04) SMD

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/949430/i-m-serarching-for-a-replacement-for-93aznsk-hct04-smd

主题中讨论的其他器件:SN74HCT04

我正在尝试为 93AZNSK (HCT04) SMD 封装找到替代 IC。 请参阅旧 IC 的图片。  

我在 inet 上找不到任何东西。  有人能帮忙吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是采用 SO (NS)SOIC (D) 封装的 SN74HCT04;请检查尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。:-) 我检查了尺寸。 它  采用 SOIC (D)封装