This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:VO ABS 最大定义

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/947367/sn74lv14a-vo-abs-max-definition

器件型号:SN74LV14A

大家好、

数据表中有两种 Vo 绝对最大电平的定义、如下所示。

当输出不是高阻态时、我们似乎需要注意 Vcc 和 Vout 电压之间的关系、但 Vout 是高阻态时的条件是什么?

此外、我们是否可以将 Vcc=0.3V 条件视为断电状态?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该简单逆变器的输出没有高阻抗状态。 (无 OE 输入。)

    低于0.5V 的任何电压都应在断电时工作。 但这些0.3V 来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您对此做出及时响应。

    我的客户电路上有低通滤波器、Vout 在  电源的下降沿(大约0.3V)变为 Vout > Vcc+0.5条件。

    他们想知道这是否是绝对最大违规。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    这里似乎有两个问题

    (1)当器件关闭时、电源不会变为0V。

    (2)输出放电慢于电源、从而导致输出电压大于 Vcc + 0.5V

    对于(1)、我们只能保证数据表中的内容、它规定 Ioff 仅适用于 Vcc = 0V 的情况。 也就是说、0.3V 应该足以打开器件并启用 Ioff 电路、以防止回流电流流入任何输出。

    对于(2)、只要在本例中电流受到限制(25mA)、器件就不会损坏。 由于您说输出端有一个低通滤波器、因此电流可能受到充分限制、不会造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Maier-San、

    感谢您的评论。

    让我纠正您对(1)的理解。  在其电路中、Vcc 变为零、由于 LPF 中电容器上的充电电压、输出不会变为零。
    稍后我将向您发送波形。

    这是否违反了绝对最大额定值?  关断状态的定义是什么?
    如果是、请告诉我他们如何避免在关闭期间出现违规情况。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    不、这不是违反。 在这种情况下定义了规格 Ioff (Vcc = 0V 时、输出介于0和5.5V 之间):