This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:悬空输入

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/949206/sn74lvc1g08-floating-input

器件型号:SN74LVC1G08

各位专家、您好!

我是否可以知道输入悬空时输出电平是多少? 在检查常见问题解答问题1后、浮点输入似乎会获得未知的输出电平。 我是否可以知道我们是否需要使用1Mohm 等大电阻器将输入拉至低电平? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浮动电压实际上可能具有任何值。

    CMOS 输入具有非常高的阻抗;您可以使用任何电阻器拉低电平、或将其直接连接到 GND。