This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:输出电平上的直流偏置和输入电平上的噪声

Guru**** 2771065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/949106/txs0108e-dc-bias-on-the-output-level-and-noise-at-input-level

器件型号:TXS0108E

您好!

在将1.8V 转换为3.3V 逻辑而不工作时、我们会在输入电平上获得噪声

在 TXD-1.8V 线路上测量时的上述屏幕截图

输出显示蓝色线上的直流偏置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未附加图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 TXD-1.8V 线路上测量时的屏幕截图

    输出显示蓝色线上的直流偏置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图。 我怀疑3.3V 侧的其他一些器件主动驱动高电平。