This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:输出上无毛刺脉冲上电复位

Guru**** 2523890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/947998/sn74lvc1g123-glitch-free-power-up-reset-on-outputs

器件型号:SN74LVC1G123

数据表中提到了"输出上的无毛刺脉冲上电复位"、但我没有找到这方面的定义。  

我们的设计保持了!A 低电平。  B、!CLR 和 VCC 都是一起出现的。  我们看到加电时的不一致行为(有时会看到生成的输出脉冲、有时不会)、我怀疑是由于在这个"无干扰加电"周围计时。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    有一个内部上电复位电路、可在启动时短时间内禁用器件、以防止产生杂散输出。 该器件在1V/ms 的最小斜升速率下进行了测试。

    您能否共享两个输入加上计时电容器和输出的示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您提供信息。  这意味着:

    如果我以1V/ms (或更快)的速率斜坡功率(Vcc)、那么任何 A!、B、CLR! Vcc = 1.65V (最小工作电压)后、直到 t = X 的转换被忽略?

    如果这是准确的、您能否提供上述"X"的时间?

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    是的、这是准确的。 POR 电路直接强制内部锁存器进入其启动状态、绕过输入。

    在典型条件下、我们预计上电复位电路将保持激活状态2至3ms。 在寒冷温度下、这会变得更长、在-40C 时长达大约16ms。

    在绝对最坏的情况下、使用"弱材料"并在-40C 下、我们可以看到器件开始工作之前的延迟高达~160ms。 我怀疑我们是否会真正生产这样的器件、但这应该为您 提供真正可靠的最大边界来避免。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emrys!  感谢您的支持。