This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774-Q1:建议使用符合汽车标准的电压转换器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17-Q1, TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/948709/sn74axc4t774-q1-automotive-qualified-voltage-translator-recommendation

器件型号:SN74AXC4T774-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17-Q1TXS0108E-Q1

各位专家:

对于以下应用、您能否推荐具有成本效益的汽车电压转换器解决方案? 我提出了两个想法、哪一个更好? 你有其他建议吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单向降压转换(MISO)、您可以使用具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC1G17-Q1。

    如果所有信号都与上拉电阻器一起工作、则可以使用单个 TXS0108E-Q1。

    需要哪些频率?