This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC241:热阻、结至外壳? 还是最高结温?

Guru**** 2968600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/948679/sn74ac241-thermal-resistance-junction-to-case-or-max-junction-temperature

器件型号:SN74AC241

查看 SN74AC241DW、只列出了一个 theta_ja、并且运行温度-40至85C。 对于此器件、是否存在建议的最大工作结温和/或相应的 theta_jc?

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    最高工作结温为150C --请参阅 [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

    与最初开发此器件时相比、我们现在拥有更准确的热性能数学模型(您可能会注意到封装中的所有器件都使用相同的 R_theta_ja)。  以下是此器件的更新编号:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    81.4.

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    46.8.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    49.3.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    20.0

    结果- psi JB (标准数据表值)

    48.8.