This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC74-Q1:D 触发器错误触发

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC74-Q1, SN74HCS74-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/948663/sn74hc74-q1-wrong-triggering-of-d-trigger

器件型号:SN74HC74-Q1

你(们)好

我在 D 触发器的应用中遇到了问题、所使用的型号为 SN74HC74-Q1。 它们是示波器捕获的原理图和波形


CH1 (黄色)是 CLR 引脚的上电波形、而 CH2 (绿色)是触发输出波形。
当示波器扫描放置在 CLK 引脚上时、转换输出保持预定状态。
请帮助分析是否使用不当或材料本身是否有缺陷。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    MCU 是否主动驱动 D 和 CLK 引脚?

    您是否也可以在1个示波器屏幕中显示这些波形(D、CLK、CLR\、Q -一起显示?)

    如果您只有2个通道示波器、则可以一次占用2个通道、始终保持1不变、以便我可以比较时序。

    此外-我强烈建议不要将这样的 RC 直接连接到 CLR\引脚。 这会在每次启动事件时导致电流过大、并会影响可靠性。  如果您切换到使用 SN74HCS74-Q1、则可以在不产生任何不良影响的情况下执行此操作。