This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:输入3.3V 输出4V-10V 或相反方向

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4504B, CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/946431/cd4504b-input-3-3v-output-4v-10v-or-opposite

器件型号:CD4504B
主题中讨论的其他器件: CD40109B

大家好、  

我想找一个电平位移 IC、它可以让电压从3.3V 变为4V-10V 或从4V-10V 变为3.3V (单向)

 我发现 cd4504b 可能满足我的要求、但我以前没有使用过此器件。 它实际上提到了 TTL;CMOS 传输。  

我不确定 CD 部件的限制以及 CD 部件和 SN 部件之间的区别是什么。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    该器件可以正常工作(我假设您正在进行 CMOS 到 CMOS 的操作、因此您可以相应地操作选择引脚)、但 CD40109B 可能是更好的选择。 CD4000系列是我们的高电压系列、"CD"表示它是从 Harris 收购的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的评论。  我们是否有 CD40109B 的参考电路?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    不适用于此特定器件、但它是一款简单的电平转换器件。 连接 Vcc、Vdd 和 GND、并确保端接不会使用的任何输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    请问您能告诉我"确保终止任何输入"连接到 GND 还是悬空的含义吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    CMOS 器件的任何未使用通道都应在 GND 或 VCC 端接。 我们有一个常见问题解答、介绍了保持输入悬空的影响: [FAQ]慢速或悬空输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    谢谢你。 您能告诉我该部件的带宽吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    在4V 工作电压下、我可能不会尝试将其推至超过~5MHz。 您可能会从器件中获得更高的速度、但在工艺、电压和温度变化方面可能会遇到问题。