This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G32:逻辑工作开始的电压(Vcc)是多少?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/948651/sn74aup1g32-how-much-voltage-vcc-does-logic-operation-starts

器件型号:SN74AUP1G32

您好!

您开始输出高电平作为一个能力值的 Vcc 电压是多少?

我们了解 AUP 系列的工作电压为 Vcc=0.8V。  但是、他希望使用 Vcc=0.7V 的逻辑(SN74AUP1G32DCKR)。  他想知道在 Vcc=0.7V 上运行它的可能性。

请告诉我任何数据。

谢谢、此致、
M.Hattori。

 

谢谢、此致、

 M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    他们可以在所需的任何电源下使用该器件、但我们只能保证在数据表中给出的范围内运行。