This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:SN74GTL2014输出 A 和输出 B 问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/948510/sn74gtl2014-sn74gtl2014-output-a-and-output-b-issue

器件型号:SN74GTL2014

您好!

只需仔细检查 、SN74GTL2014输出 A 和输出 B 是否全部为开漏? 我在数据表中看到一句话与此类似:

"GTL 输入/输出工作电压高达3.6V、3说明允许在高电压下使用该器件 SN74GTL2014是一款用于漏极开路应用的4通道转换器"

 

谢谢。

BR

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、梅森、

    如果您查看数据表中的功能图、您将看到 B 端口是漏极开路。 A 端口是推挽端口。