This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:I/O 下拉分辨率

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/948080/txb0304-i-o-pull-down-res

器件型号:TXB0304

尊敬的团队

我的客户在使用 TXB0304时遇到问题。

当所有 I/O 悬空时、仅3.3V 电源开启。 它们希望获得默认的低电平信号。 因此、连接一个下拉电阻器1K、但它为1.57V。

我的问题是:

1.数据表显示,最好使用>20K 分辨率,并在使用<20K 时给出公式。 根据我们的一般理解、下拉电阻器将变为低电平、上拉电阻器将变为高电平。

但在我们的数据表中、它是相反的。 您可以分享一下这个原理图吗? 它不同于我们竞争对手的插座。

2.我们是否支持 所有 I/O 都是浮动的情况,使用 res 强制生成低 电平信号? 由于我们发现第一次使用万用表时获得1.57V 电压、第二次使用0V 电压、因此无论时间如何、仅使用万用表不同的触控方式。  

BR

CHI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    在数据表中添加我的参考。 我无法理解1.5K 分辨率、您能否在内部共享原理图?

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB I/O 引脚永远不会悬空。 两侧的输出缓冲器始终处于活动状态。 当有一个下拉电阻器并且 TXB 决定驱动为高电平时、外部电阻器和内部电阻器形成一个分压器。 3.3V 时约为1 μ A 和1 μ A、您 kΩ kΩ 得到的电压确实约为1.65V

    当 TXB 完全禁用时、下拉电阻器将电压设置为低电平。 要设置上电后的初始状态、请尝试在两侧使用下拉电阻器。

    实际应用是什么? 在许多情况下、方向控制转换器是比 TXB 更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    首先、应用是连接到 CPU 和芯片复位信号的 TXB0304。 现在它正在进行 MP 处理。 我们最好澄清这个问题。

    但我感到困惑的是、在两侧设置下拉电阻是用于输入还是输出? 为什么我们不同于 Onsemi 套接字、我们是否具有 P2P 套接字和相同功能?

    BR、

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您所指的 ONSemi 器件是什么。

    所有引脚始终为输入和输出;A 侧和 B 侧对称。 初始状态从随机引脚获取。

    如果信号是单向的、则应改用 方向控制转换 器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果我们无法通过 OE 引脚禁用插座、如何在上电时获得低电平?

    2.如果我们内部有上拉电阻器、如何解释 Vol=VccX[1.5k/(1.5k+pup)]、那么很容易解释 VOH=VccX[pud/(1.5+Rud)]?

    我认为我不理解所有的原理图、所以可能会困惑。 感谢您的讲解

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部电阻器不是上拉电阻器;它与输出缓冲器串联。 当输出驱动为高电平时、它的行为类似于上拉电阻;当输出驱动为低电平时、它的行为类似于下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有电子邮件地址吗? 我无法通过 infolink 找到您

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我们是否有办法在不禁用 OE 的情况下获得默认低电平?

    BR、

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chi、

    如果不使用此器件、您可能会更轻松地使用建议使用的 Clemens 等方向控制器件。