https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/948080/txb0304-i-o-pull-down-res
器件型号:TXB0304尊敬的团队
我的客户在使用 TXB0304时遇到问题。
当所有 I/O 悬空时、仅3.3V 电源开启。 它们希望获得默认的低电平信号。 因此、连接一个下拉电阻器1K、但它为1.57V。
我的问题是:
1.数据表显示,最好使用>20K 分辨率,并在使用<20K 时给出公式。 根据我们的一般理解、下拉电阻器将变为低电平、上拉电阻器将变为高电平。
但在我们的数据表中、它是相反的。 您可以分享一下这个原理图吗? 它不同于我们竞争对手的插座。
2.我们是否支持 所有 I/O 都是浮动的情况,使用 res 强制生成低 电平信号? 由于我们发现第一次使用万用表时获得1.57V 电压、第二次使用0V 电压、因此无论时间如何、仅使用万用表不同的触控方式。
BR
CHI