This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:关于 OE 引脚的建议最大电压

Guru**** 2528390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/947943/txs0104e-about-recommended-maximum-voltage-of-oe-pin

器件型号:TXS0104E

大家好、

 

我们想知道在 VCCA=3.0V、VCCC=5.0V 时 OE 引脚的建议最大电压。

我想该电压为3.0V (VCCA)。

我的理解是否正确?


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "以 VCCA 为基准"意味着 OE 引脚的 VIL 和 VIH 相对于 VCCA 进行测量

    建议运行条件中列出了最大电压、始终为5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您的答复和信息。

    尊敬的 TI 成员:

    我明白 Clemon-San 回答是正确的。

    如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    不用担心。 我想克莱明对它的介绍非常好。

    您还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢您的快速回复、我理解。

    此致、

    隐藏