This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:当输入高阻抗时、它将反映在另一侧

Guru**** 2943360 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/948365/lsf0108-when-input-high-z-will-it-be-reflected-at-other-side

器件型号:LSF0108

您好!

对于 LSF0108QPW:当输入(A 侧)为高阻态时,它会被反射到另一侧(B)吗? 它是高阻态还是低阻态?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我强烈建议您观看此视频系列、了解 LSF 的工作原理:了解 LSF 系列双向多电压电平转换器

    我对你的意思有点困惑--到底是什么被置于高阻抗状态?

    LSF0108不能将单个输入置于高阻态、因此我猜您是指控制器件 A 侧的驱动器之一。 如果是这种情况、那么我需要知道 A 侧或 B 侧是否连接了上拉电阻、以及连接了哪些电源。 我还需要知道偏置电路(VrefA、VrefB 和 EN 引脚)的状况、以及连接到相关通道 B 侧的驱动器的状况。

    原理图有助于回答我的许多问题。

    我将在此提供一个示例原理图、看看这是否有助于:

    (数据表应用部分的图片)

    如果我们假设 A2处的 MDC 连接处于高阻态、而另一侧的 MDC 连接也处于高阻态、则上拉电阻器会将 A2上拉至1.8V。  发生这种情况时、A2处 LSF 的输入为"高电平"、输出也为"高电平"并变为3.3V。

    您可能会发现这很有帮助: [常见问题解答]什么是浮点输入或浮点节点?