This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102DQER A 侧和 B 侧输出类型

Guru**** 2767255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/947356/lsf0102-lsf0102dqer-a-side-and-b-side-output-type

器件型号:LSF0102

 我将在 MDIO 信号中使用它。  A 侧或 B 侧是漏极开路吗? MDC 不能拉高、因为供应商推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关、因此 I/O 确实是漏极开路、通常需要上拉电阻器。

    对于 MDC 等单向信号、可以使用其他转换器。 电压和频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压为1.8V。 频率为125MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个电压是多少? 哪个方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压为1.8V。 MDC 信号从 LSF0102DQER A 侧输出到 PHY 芯片组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shawn、  

    PHY I/O 电压是否为3.3V? 下行转换可能不需要上拉、请观看此 培训视频。 我还建议观看该系列中的下一个视频(视频6)、因为这将帮助您确定 MDIO 线路的上拉电阻。 快速数据速率需要较小的电阻器尺寸、以便查看驱动器件是否能够灌入该电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     PHY I/O 电压为1.8V、MAC 为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我观看了视频。  我的设计中是否可以没有用于下拉转换的上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shawn、

    我对您的设计没有任何详细信息、但这是您应该能够通过视频中的说明来确定的内容。