This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:输入和输出波形不同

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/948132/txb0102-input-and-output-waveform-is-different

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件:TXS0102

您好专家、

我的客户提到、他们在器件的输出上看到了一些奇怪的波形。

它是 D-MIC 信号。 频率为2.4MHz、原理图也附在后。

是否建议使用其他器件? 或者如何解决此问题?

请参阅 TXB1020输入和输出下方的波形、蓝色为输入、绿色为输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想负载过高。 该原理图未显示连接到 I/O 引脚的内容。

    是否有上拉/下拉电阻器、长布线、电缆或连接器? 如果是、则必须将其删除、否则 TXB 将替换为一些 方向控制转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0102是否是这方面的好选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关、边缘加速器仅在小负载下工作。 但总的来说、它比 TXB 更强大。

    TXS 具有内部上拉电阻器。 检查电路是否与它们一起工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否需要 TXS0102的外部上拉电阻器? 因为客户希望首先考虑共存解决方案。 以及如何评估器件的驱动能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 不需要外部上拉。

    其他器件需要具有足够的驱动强度来驱动所有器件。 (上拉电阻器需要0.5mA。)