This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:A1/B1引脚状态是什么?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/948224/lsf0101-what-is-the-a1-b1-pin-status

器件型号:LSF0101

您好、E2E、

当 VREFA 电压降至零但 VREFB 和 EN 仍提供功率时、A1/B1引脚状态是什么?  

在该异常情况下有损坏 IC 的风险吗?

~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常运行期间、一个小电流流经 R238、进入 Vref_B、然后从 Vref_A 流出 该电流将继续流动。 这不是 LSF 本身的问题、但连接到 VDD_1P8的其他器件可能会部分加电。

    要禁用器件、必须将 EN 拉低。 请参阅 将使能引脚与 LSF 系列配合 使用视频。