This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:在 PXI 设置下观察振荡

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, SN74AXC4T774-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/948039/txb0104-q1-seeing-oscillation-with-a-pxi-setup

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANYSN74AXC4T774-Q1

与该器件配合使用时、我们会在 PXI 设置中看到振荡。  这是 SPI 总线。  当 SDO 执行其第一次转换时、振荡始终启动。   在下面、粉红色是 SDI、蓝色是 CLK、绿色是 SDO。  有什么想法我们做了什么错?  它仅发生在 PXI 上。  使用 USB2ANY、我们没有问题。   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未附加图像。

    当高容性或感性负载在信号边沿引入振铃时、通常会发生振荡、这被解释为进入相反的方向的信号。

    对于单向信号、SN74AXC4T774-Q1等方向控制电平转换器将是更好的选择。