This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC04:SPICE 模型中的输入阻抗错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC04, SN74HC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/947923/sn74ac04-wrong-input-impedance-in-the-spice-model

器件型号:SN74AC04
主题中讨论的其他器件: SN74HC04

在仿真中 、SN74AC04的输入会灌入大量电流。

SN74‍AC04.cir 具有:

.param RA = 2.4e-05...

RA A GND{RA} 

该器件的输入阻抗是否应该为24 µΩ? (SN74HC04的 MΩ 值为240 μ A。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens、

    感谢您将此事提请我注意。 您是对的-这肯定不是 AC 系列逻辑的预期输入阻抗。 我查看了交流系列中的一些其他器件、它们似乎都具有2.4Gohm 输入电阻、我也认为这是不正确的。

    我建议使用55 Mohm、这将表示数据表中最坏情况下的25C 值。

    我将与我们的建模团队进行交谈、了解我们可以做些什么来尽快更新这些内容。  我们更新系统的工作方式可能需要一段时间才能使新模型进入 Web。