This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD404040B-MIL:TI 器件上的后缀之间的差异;CD404040B 与 CD4040404040B-MIL 与 CD4040BF3A 与 CD4040BF3A/883

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/947954/cd4040b-mil-difference-between-suffixes-on-ti-parts-cd4040b-vs-cd4040b-mil-vs-cd4040bf3a-vs-cd4040bf3a-883

器件型号:CD4040B-MIL
Thread 中讨论的其他器件: CD404040B

如果有一份 TI 文档解释了大量 TI 后缀、您能将其发送给我吗?  我在这里提出的几乎所有问题都是由于 TI 产品中使用的各种后缀-包括器件类型频谱、而不仅仅是逻辑。

此外、器件编号也可根据其原始裸片所属的 TI 与 National Semiconductor 进行调整。  有关这方面的已发布文档也会有所帮助。

我从以前的帖子中了解到、"883"标注通常不再使用、现在有"883-like "的命名。  请说明。

我不存在可共享的此类文档、请回答"E2E 线程标题"中的所有问题

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是 高可靠性器件编号系统

    "CD404040B-MIL-"是网站所称的器件、但可订购的器件型号为 CD4040BF 和 CD4040BF3A。

    ("CD404040B"是网站所称的非军用器件;其可订购器件型号为 CD4040BE、CD40BM 等)

    "883"、使用时称为 MIL-STD-883。 "3A"指 MIL-PRF-38535。