This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G34:从2.5至1.2电压域的100MHz 时钟转换

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/947888/sn74aup1g34-100mhz-clock-translation-from-2-5-to-1-2-voltage-domain

器件型号:SN74AUP1G34

大家好、Team、 您能告诉我在这种情况下附加时钟抖动可能会是什么。  我找不到任何时钟缓冲器具有1.2V 输出选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不会为"标准逻辑"(SN74...)指定或描述抖动规格 器件。

    话虽如此-从过去大约20MHz 的测试中、我发现:

    AUP 系列通常会增加~57ps rms 抖动。

    AXC 逻辑系列在~43ps rms 抖动时稍低。

    使用这些简单的逻辑器件时、抖动通常会在较高频率下提高。 我已经看到在125MHz 频率下测试了 AXC、具有~9ps rms 抖动。