This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:3.3V 至1.8V 75MHz 时钟电平转换器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: 2N7001T, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/947855/sn74axc1t45-3-3v-to-1-8v-75mhz-clock-level-shifter

器件型号:SN74AXC1T45
主题中讨论的其他器件:2N7001T

尊敬的团队:

我的客户正在寻找电平从3.3V 到1.8V 75MHz 的时钟缓冲器。

由于我们的所有时钟解决方案都指定了明显更高的频率或具有许多输出(在本例中不需要这些输出)、因此我无法在那里找到合适的解决方案。

在这种情况下、SN74AXC1T45/2N7001T 是否是合适的解决方案?
我在数据表中看不到任何抖动定义。

您能不能建议这些器件中是否有一个适用于简单的时钟电平转换?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR

    SN74AXC1T45非常适合时钟缓冲和电平转换。 如您所见、您以指定的抖动性能换取更低的成本。