This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS73A:输入电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LS73A, CD74HC73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/947717/sn74ls73a-input-current

器件型号:SN74LS73A
主题中讨论的其他器件: CD74HC73

大家好、

客户要求提供 SN74LS73A 的输入电流。 数据表第4页的 IIH 和 IIL 是否分别表示输入电流高电平和低电平? 如果是、为什么 CLK 的 IIL 为负值? 当输入电压为0V 和5V 时、我们是否具有输入电流值?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS 器件的值显示在第5页。

    II、IIH 和 IIL 是输入电流。 正电流流出引脚;负电流流入引脚。

    对于5V 电压、您可以使用5.5V 电压值(它只是流经二极管的泄漏电流)。

    对于0V、REQ 上的压降略大(请参阅第2页)、因此使用0.4V 乘以(5V/4.6V)。 数据表规格适用于0.4V、因为这是低 LS 输出的电压。

    如果要将器件与 CMOS 输入信号配合使用、为什么不使用 CD74HC73?