This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06:电流消耗高于额定值

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/947504/sn74lvc1g06-current-consumption-higher-than-specified

器件型号:SN74LVC1G06

您好!

我订购了该器件并将其连接到测试设置、该设置非常基本、仅包括旁路电容器、1MEG 上拉电阻器(用于 Vout)、330K 下拉电阻器(用于 Vin)和该器件。

如数据表中所述、ICC 最大值应为10uA。

我发现、在某些情况下、当 Vin 低于 Vcc 时、我测量的电流消耗大于10uA。

例如、如果 Vcc=5V、Vin=3.5V (Vout 上拉至2.8V)、我通过电源测量了700uA!
我注意 到,当 Vin=3.3V 时,电流对于 Vcc<4 (小于1uA)是公平的,但对于 Vcc>4,电流急剧上升。

如果 Vcc=5.5V、Vin=3.9V、我可以达到3.6mA...

ICC 甚至会在较热的温度下升高(甚至可能是原来的三倍)。

所有测量都是在所有器件都是静态且没有开关的情况下完成的、
并且针对至少5个不同的芯片测量了相同的结果。

据我所见、我在数据表建议的电压范围内工作。

请帮我解决这个问题。

谢谢、
家伙