This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC374A:74LVC377PW 的替代产品

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC377, SN74HC377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/947385/sn74lvc374a-replacement-of-74lvc377pw

器件型号:SN74LVC374A
主题中讨论的其他器件:CD74HC377SN74HC377

你(们)好

哪款 TI 器件是74LVC377PW 的最佳替代产品? P2P 更好。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD74HC377似乎是唯一的引脚兼容选择、但该器件太旧了、我们还有其他选择吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stone、

    有一些器件是 P2P、但它们也很旧。 我想说 SN74HC377是最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 迪伦

    这里的问题是 SN74HC377 具有时钟使能功能、但 74LVC377PW 具有数据使能功能。

     除了 SN74HC377、您还有其他建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stone、

    它们看起来都提供相同的功能。 我强烈推荐该器件、但 此处提供了其他377个功能