This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:能否用 SN74LVC1G14DBVT 替代 SN74LV14AD?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/947237/sn74lvc1g14-can-i-replace-sn74lv14ad-with-sn74lvc1g14dbvt

器件型号:SN74LVC1G14

尊敬的 TI 团队:

            我的应用涉及在3.3V 电源下运行、在旧设计中、我们使用 了 SN74LV14AD (六路施密特逆变器)、因为根据应用、仅使用了一个栅极并且5个栅极的其余部分保持空闲、是与 SN74LVC1G14DBVT (  单路施密特逆变器) 兼容的产品、可替代 SN74LV14AD、 在我们的应用中、栅极输入采用上拉电阻器、输出提供给 FPGA、工作电压为3.3V。

请给出建议

S.Sitarama Swamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 Clemens Ladisch 和 TI 推出单栅极 IC、如果在小尺寸封装中只需要单栅极、希望这是74LV 系列的替代解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sitarama、

    我们有很多低通道数选项、所有这些都可以替代 LV-A 系列器件。 每个参数都在数据表中列出、您必须查看这些参数以确保它们适合您的系统。