This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541A:SN74LV541A 上有滞后、为什么存在"输入转换上升或下降速率"?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV541A, SN74HCS244-Q1, SN74LV8151
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945863/sn74lv541a-have-hysteresis-on-sn74lv541a-and-why-exist-input-transition-raise-or-fall-rate

器件型号:SN74LV541A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS244-Q1SN74LV8151

您好!

SN74LV541A 具有迟滞。  正确吗?  请告诉我们。

如果是、为什么在数据表 P.5中定义 SN74LV541A 的"输入转换上升或下降速率"?   如果 SN74LV541A 具有迟滞、  我认为不需要此规格。  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    如果器件确实有迟滞、您可以在数据表中看到以下规格:

    您认为该器件具有迟滞的确切原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您好!
    我在2011年的旧标准逻辑状态报告中找到了以下日语句子。  

    LV 系列在输入端具有大约400mV (VCC = 3.3V 时)的迟滞特性。

    请告诉我您的意见。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引线框和键合线会增加寄生电阻和电感、甚至会减慢快速信号边缘的速度并导致接地反弹。

    因此、为了增加开关阈值附近的噪声容限、许多 CMOS 逻辑系列的输入具有少量的迟滞(100mV 至400mV)。

    这种迟滞不够大、无法保证可用的电流量作为电气特性。 它的大小也不足以允许慢速信号。

    具有施密特触发输入的器件具有更大的迟滞、旨在处理慢速信号发生的交叉电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ladisc-San、

    感谢你的答复。  我理解您的意见。

    我还有一个问题。   请告知我们"具有相同 LV541A 功能的 IC 和大量迟滞?

    谢谢、此致、
    M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有引脚对引脚的替代方案。

    具有施密特触发输入的唯一8位缓冲器是 SN74HCS244-Q1。 如果您希望在封装的相反侧提供输入和输出、请使用 SN74LV8151。