This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:原理图审阅

Guru**** 2769745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/947218/lsf0204-schematic-review

器件型号:LSF0204

您好 TI 团队  

请 查看 随附 的原理图。 您 是否认为  需要 上拉  电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有3.3V 输出都需要上拉电阻器。 所有快速1.8V 输出都需要上拉电阻器。 上拉电阻器的值取决于信号频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、克莱明

    所有 这些引脚   仅为 GPIO。 我们仍然需要   在3.3V 上拉 电阻,但 在1.8上则  不 需要它 。 请 确认 我 的理解 是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请参阅 使用 LSF 系列进行电压电平转换的第5.2节