This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4056B:正在寻找小型四路7段 LCD 显示驱动器

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8866-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/947133/cd4056b-looking-for-a-small-footprint-quad-7-seg-lcd-display-driver

器件型号:CD4056B
主题中讨论的其他器件:LP8866-Q1

我需要驱动一个非常小的4字符7段显示屏。 www.digikey.com/.../7364561 我正在寻找一款小型 i2c 或 SPI 驱动程序 IC,它可以减轻主板主 MCU 对该显示屏的支持。 我想我可以使用 MSP430并自行对其进行编程、但 TI 是否有任何解决此类问题的现有解决方案?

PS -我想我正在寻找类似 NXP PCA8536的器件、但我只需要驱动四个7段字符(而不是40)、并且仅 I2C 是可以的。  不确定在 TI 目录中查找类似内容的位置?

PPS -我在网上找到了几个示例、其中人们使用了 TM1650或 TM1637 (来自一家中国公司 Titan Microelectronics)来实现此目的。  遗憾 的是、TM16** IC 显然需要通过非标准串行连接进行位拆裂、它们不使用正确的 I2C 协议进行通信;我正在寻找符合标准的产品、正如 TI 可能提供的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    我的产品线(逻辑和电压转换)没有类似的东西--您可能会尝试向我们的 LED 驱动器团队发布(在您发布时使用器件型号 LP8866-Q1)。  我不知道他们的产品系列、因此我不确定他们是否有任何可能接近您所需的产品。