This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:低输入时 A 侧的架构和输出电压

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/946908/txs0108e-architecture-and-output-voltage-of-a-side-at-low-input

器件型号:TXS0108E

大家好、团队、

 

  1. TXS0108E 的架构中为 R1、Npass 和 R2放置了什么?
  2. 客户认为 N1将在端口输入低电平时打开。
    在上述情况下、他们认为、如果在端口将信号从低电平更改为高电平、N1将是短路的。
    您能解释一下上述情况下的操作吗?
  3. 当 VCCB 为3.3V 且 VCCA 为1.8V 时,客户能否估计 B 侧低电平的 A 侧输出电压? 它们的侧边有470k 欧姆的下拉电阻器、但它们想判断它是否正常。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San、

    我无法分享任何器件的确切架构。

    您可以共享原理图吗? 该器件连接了哪种负载?