This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G57:SN74AUP1G57

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G97, SN74AUP1G98, SN74AUP1G57, SN74AUP1G58

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/946273/sn74aup1g57-sn74aup1g57

器件型号:SN74AUP1G57
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G97SN74AUP1G98SN74AUP1G58

您好!

我指的是以下“低功耗可配置多功能”门:

a)     SN74AUP1G97

b)     SN74AUP1G98

c)     SN74AUP1G57

d)     SN74AUP1G58

数据表未提供任何输入电压压摆率的最小值。 它们基本上表示施密特触发输入将允许输入端出现慢速信号。 我正在为能量收集应用设计电路、其中某些信号可能需要5分钟至30分钟的时间才能从接地端斜升至需要进行开关的电压。 上述器件型号中的施密特触发输入是否能够适应我所讨论的输入?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 转换时间没有限制。

    请注意、不靠近电源轨的输入电压将导致输入晶体管中出现交叉电流、从而增加电源电流。 这被指定为 ΔICC Ω。 如果您想减小该值、则必须改用比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    您能否提供有关"交叉电流"的更多详细信息?  也许内部结构的原理图也可以帮助我理解您想说的话。

    谢谢、

    Chundra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chundra、

    施密特触发器件使用反馈网络来调节输入阈值。 当输入接近阈值时、该网络消耗的电流更大、当输入更远时、网络消耗的电流更小。 由于您选择了一个“低功耗”逻辑器件,我认为您关心的是功耗--在输入缓慢斜升(上升或下降)的情况下,该器件的功耗将比输入保持在任一电源轨时的功耗要高很多。

    我无法分享输入的确切结构、但我可以通过快速搜索为您提供基本的施密特触发输入结构:

    出发地: https://www.researchgate.net/figure/Low-voltage-CMOS-Schmitt-trigger_fig2_319857835 

    这里有一个常见问题解答、讨论了标准 CMOS 输入中类似的情况:

    [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?