This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:输入阻抗

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/946530/sn74axc8t245-input-impedance

器件型号:SN74AXC8T245

大家好、


你好。

 SN74AXC8T245的输入阻抗是多少? 是否有任何范围的值或如何计算?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    这取决于您要实现的目标。 如果您希望仿真信号完整性、我建议您使用提供的 IBIS 模型、其中包括封装寄生效应以及器件特性。

    如果您只是查找输入特性、则可以在电气特性表中找到这些特性。 在3.6V 时、输入泄漏被列为高达1uA、所以最小3.6/1e-6 = 3.6 Mohm 电阻。 它还列出了4.5pF 的典型输入电容。 这两者一起应该为您提供针对大多数应用的输入的合理表示。