This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:上拉电阻器大小

Guru**** 2951100 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/946210/lsf0108-pullup-resistors-sizing

器件型号:LSF0108

您好!  

我使用 LSF0108在5V 和2.5V 之间进行转换。 VrefA 和 VrefB 分别为2.5V 和3.3V。 在 B 侧(信号进入背板、不属于我的设计)、有高达5V 的2.2K 欧姆上拉电阻器、这些电阻器是固定的。  
我如何确定一侧的上拉电阻器的大小? 它们是否必须与 B 侧的值相同?  
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不需要、它们不需要与 B 侧的值相同。 此 培训视频 介绍如何正确调整上拉电阻器的大小以满足您的系统需求。 我建议您观看有关 LSF 系列的系列视频、因为这些视频将使您能够在设计中更好地实施 LSF 器件。