主题中讨论的其他器件:MSP432P401R、 SN74LVC125A、 SN74LVC3G34
大家好、对于我的项目之一、我们将使用信号电平转换器 SN74AVC4T774RSVR (将来自摄像头的信号转换为 MSP432P401R)。 当我们启用该 LT 时、看到高电流消耗(大约为7mA 至8mA)、请找到相关原理图并建议如何降低电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、对于我的项目之一、我们将使用信号电平转换器 SN74AVC4T774RSVR (将来自摄像头的信号转换为 MSP432P401R)。 当我们启用该 LT 时、看到高电流消耗(大约为7mA 至8mA)、请找到相关原理图并建议如何降低电流。
大家好、对于我的项目之一、我们将使用信号电平转换器 SN74AVC4T774RSVR (将来自摄像头的信号转换为 MSP432P401R)。 当我们启用该 LT 时、看到高电流消耗(大约为7mA 至8mA)、请找到相关原理图并建议如何降低电流。
e2e.ti.com/.../LT-schematic.pdfHiTI 团队、
请查找以下原理图供您参考。
是的、我们在 LT 上进行了如下调试:
根据我们的要求、我们制作了从 B 向 A 方向流动数据的原理图。
禁用这些 LT 时、电路板总电流小于1mA、启用 LT 时的电流消耗约为8至9mA、为克服这一问题、我们在输入侧放置了下拉电阻器(100k)、即使问题仍然相同。 因此、请建议如何降低 LT 的电流消耗。
注意:根据原理图、我们仅完成了布局设计。
所有信号都是单向的、因此您可以使用具有可过压输入的简单缓冲器、例如 SN74LVC125A 或 SN74LVC3G34。
至于您的问题:您能否确定电流到底流向哪里? 哪个器件的 VCCA 或 VCCB?
CMOS 输入绝不能悬空;U31的 B4肯定需要一个下拉电阻器(或直接连接到 GND)。 是否可能有任何其他输入具有无效电压(不是0V 或3.3V)? 您是否测量了实际电压?
某些输出是否可能驱动负载(例如强上拉/下拉)?
为什么 EXT_WAKEUP_CAM2信号上的箭头方向不同?